This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:输出电流是否非常小?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865182/tps2662-flt-indication-if-output-current-is-very-small

器件型号:TPS2662

您好!

客户询问以下问题:
在 TPS2662的数据表中,图30。 时序波形。 如果通过输入到输出的电流低于31mA (15mV/478m Ω)、则 eFuse 会将 FAULT 置为有效。

您能确认吗?

如果是这样,我们就不能在 eFUSE 之后使用 FLT 引脚来启用 DC/DC,因为“低电流”故障将关闭具有空闲电流的 DC/DC。

我只想问一下、它的行为是否如此?

 

谢谢和 BR、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KF、

    您在图30中参考的图是 VFWDTH 阈值、显示了器件从反向电流阻断条件/故障恢复的情况。 在这种情况 下、该器件已将 FAULT 置为有效、并且会在 VIN-VOUT 超过15mV 时将 FAULT 置为无效。

    如果器件不处于反向阻断状态/故障[即 VIN-VOUT <-54mV]、则器件不会将 FAULT 置为有效、并且 VFWDTH 阈值将不适用。