请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2662 您好!
客户询问以下问题:
在 TPS2662的数据表中,图30。 时序波形。 如果通过输入到输出的电流低于31mA (15mV/478m Ω)、则 eFuse 会将 FAULT 置为有效。
您能确认吗?
如果是这样,我们就不能在 eFUSE 之后使用 FLT 引脚来启用 DC/DC,因为“低电流”故障将关闭具有空闲电流的 DC/DC。
我只想问一下、它的行为是否如此?
谢谢和 BR、
KF