This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:TPS4202 - EN 线上的齐纳二极管?

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, TPS563208, TPS54202H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864311/tps54202-tps4202---zener-on-en-line

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件: TPS563208

我们有一些原型板上有 TPS54202电源。 TPS4202在其中一个电路板上无法正常工作、我仍在研究原因。 到目前为止、我发现的唯一问题是 EN 线通过470k 电阻器上拉至24V。 EN 线路上的电压为6.8V、刚好低于数据表中7V 的绝对最大值。

我们最初使用的是具有内置齐纳二极管的 TPS563208。 我们将 VIN 从12v 升高到了24、不得不移除旧电源、在最后一分钟使用 TPS54202。 我没有了解两个开关之间 EN 引脚的变化。 TPS54202的数据表没有提到该引脚上有内部钳位、因此我想知道我是否损坏了它、这可能是它不启动的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、我们有一个 TPS54202H、它有齐纳二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您找到了答案吗? 将关闭该线程。