This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035:基于 LM5035的半桥电源在空载时开始燃烧次级 MOS 管

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862920/lm5035-lm5035-based-half-bridge-power-supply-starts-burning-secondary-mos-tube-at-no-load

器件型号:LM5035

您好:
      最近、我们参考 TI 的 LM5035 样片制作了100W 半桥电源。 电路原理图和手册建议使用相同的电路。

      

      

     产生了50个原型、出现了一个奇怪的现象。 有25个正常电路、其中25个电路在通电时会烧 MOS 管、大部分电路会烧坏二次整流 MOS 管、还会烧坏一次 MOS 管。
        将25个烧坏的 MOS 管替换为原型后、电源正常。
        电源正常后、我测试了 MOS 管的驱动波形和启动原型时 DS 端子的电压、这是正常的。
        后来、该产品进行了高温试验。 在实验中、原25个好 MOS 管中有4个受损、2个在高温工作一天后才损坏、2个刚被空载加电损坏。 二次侧整流 MOS 管断裂三、一次侧 MOS 断裂一。
        我现在很困惑。 管是正极、当电源稳定时、波形是正常的。 MOS 管坏了后、会换一个新的、但我找不到原因。 我不知道它在哪里。 现在我的心非常低、也许有一天原型会炸 MOS 管。
        还要让老年人指出迷宫、我如何才能找到原因? 其他哪些因素可能会导致这种良好或不良?

 您好、上图是无负载启动时的波形。 黄色是输入电压波形、蓝色是输出电压波形、绿色是输出电流波形、粉色是次级 MOS 管上的 DS 波形。

启动时、输入电压将下降。 此时、蓝色输出电压将出现尖峰、绿色输出电流将出现反向电流尖峰。 下图是详细的展开视图:

 

输出电压尖峰将浪涌至8V、正常输出电压为5V、绿色反向电流尖峰约为15A、宽度为100us。

我知道这个波形是异常的、但是我不知道这个反向电流尖峰是否会导致二次 MOS 管损坏。

我使用的 Vishay 管具有80V 耐压电压、60A 直通电流。 但我在芯片手册中找不到反向电流的数据。

我后来增加了软启动时间、该提示消失了。

15A 反向电流尖端流路径是否是 L2-T1次级绕组的 DS 寄生电容-输出电容- Q4Q5Q6Q7?


这个15A 反向电流是否会断开 MOS 管? 我测试了这批产品、启动时都有这种反向尖峰、但有些 MOS 会坏、有些不会。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,zoujiangyilang,  

    您能否与我分享原理图、我最好分析一下问题、我的电子邮件是 teng-feng@ti.com                                 

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,zoujiangyilang,  

    我们已有很长时间没有听到您的声音。 我们假设您已通过某种方式解决了该问题。                         

    此致、

    Teng