This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517A:当 MOSFET 源极和电池接地(BMS)之间有电流感测电阻时、MOSFET 源极至 IC 接地连接

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863006/ucc27517a-mosfet-source-to-ic-ground-connection-when-there-is-current-sense-resistor-between-mosfet-source-and-battery-ground-bms

器件型号:UCC27517A

您好!

使用 UCC27517A  驱动 BMS 系统中的低侧 MOSFET。   

在 MOSFET 电源 和 电池接地之间有一个电流感测电阻器。 电池接地  是所有数字逻辑接地。

对于 UCC27517A、根据我的理解 、我应该将 PIN2 (GND)连接到电源接地端 (即电池负极)、并将引脚5 (OUT)连接 到 MOSFET 栅极 、引脚4 (IN-)连接到 MOSFET 源极。 。

电流感测电阻连接 在 MOSFET 源极和电池负极之间。

针脚2和针脚4是否在 IC 内部短接?  

是否可以将 PIN2和 引脚4连接到电池 负极? (电池负极和 MOSFET 电源之间具有感应电阻器。)

已经设计了一个将 PIN2和引脚4连接到 MOSFET 电源的电路板、并将 所有其他电源部分连接到电池接地。  它在功能上工作。 在一些电路板上进行现场试验期间看到微控制器故障。  

谢谢、此致、

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!  

    感谢您关注我们的驱动器。  

    请参阅下面的方框图、其中显示了 IC 引脚2和4的内部连接。  

    对于您的申请、如果 NDA 不受限制、请分享原理图或方框图、以便我清楚了解驾驶员的使用情况、或通过私人朋友请求电子邮件分享原理图。

    对于2和4、它们可能连接到感应电阻器、如下所示、请记住、IN-(引脚4)无法处理超过-6V 的瞬变、因为这可能会损坏器件。 如果您希望电池负极端子产生负电压、寄生电流可能会流过引脚2和4、并耦合回控制器接地基准输出、从而可能损坏控制器。  

    我建议您检查电源接地、以确定在正常运行期间您期望的电压。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mamadou 的详细介绍。

    请在此处找到与 MOSFET 驱动器相关的原理图部分。

    我的问题与 IC2的 PIN2和引脚4连接有关。  您能否查看此内容并 建议 这是否正常或必须进行哪些更改?

     流经分流电阻 器的最大持续电流为40A、峰值电流为250A。 峰值电流下分流器的电压将为 250mV (Rs = 1 m Ω)。

    提前感谢您的帮助。

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    请添加一个与 C45和 C54并联的>=1uF 去耦电容器、以便对电源进行足够的噪声滤波。

    您可以简单地将 IC2参考 GND、也与 IC3类似、而不是 FGND、因为它不是连续开关应用。 否则、从栅极驱动器的角度来看、我看不到引脚2和4连接的任何特定问题。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    将添加电容器。

    您是否建议将 PIN2和4同时连接到 IC2或的 GND

    PIN2至 GND 和引脚4至 Fgnd?

    谢谢、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、

    将 PIN2和引脚4连接到同一 GND 连接。  

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Mamadou 的详细介绍。

    在该配置中进行了测试、工作正常。

    此致、

    Anil