This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:纹波问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865380/lm5576-ripple-issues

器件型号:LM5576

大家好、

我的客户在 其新项目中使用 LM5576。

您能不能提供一种解决方案来提高其纹波性能?

请参阅 pic1以了解原始原理图。

他们在 LM5576的输出电压附近测量了纹波电压、我们看到该值大约为1V、远高于除外的150mV。

此外、他们甚至尝试将 C1068放置在 PCB 上、或将 L102的值从68uH 更改为33uH 或100uH、但都不起作用。

请向我们提供有关微调纹波电压的任何建议。

BTW、输出电流约为2A

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出电压为12V、因此这些额定电压为16V 的电容器将具有很大的降额。 您可以更改为使用一些具有更高电压的电容器。 谢谢、这将有所帮助。