This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560-Q1:TPS54560-Q1

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B-Q1, TPS54560-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865294/tps54560-q1-tps54560-q1

器件型号:TPS54560-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54560B-Q1

我们 在我们的设计中非常成功地使用了 TPS54560-Q1降压转换器、但我们收到了一组新的电路板、其中大约三分之一的电路板在施加电源(52Vdc)时被器件烧毁。  您能建议发生什么情况吗?  此外、我注意到 有 TPS54560B-Q1器件、到器件之间有何差异?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、请检查上电尖峰电压、以查看它是否超过最大输入。  TPS54560B-Q1是 TPS54560-Q1的升级版、  不建议在新设计中采用 TPS54560-Q1。 谢谢。