This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2674:LM2674MX-5.0/NOPB 和 LM2671MX-5.0/NOPB 之间的差异

Guru**** 2532010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2671, LM2674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865130/lm2674-differences-between-lm2674mx-5-0-nopb-and-lm2671mx-5-0-nopb

器件型号:LM2674
主题中讨论的其他器件:LM2671

大家好、

我想知道 LM2671MX-5.0/NOPB 和 LM2674MX-5.0/NOPB 之间的区别。 根据数据表比较、我了解了以下差异。  

以下引脚在 LM2674中为 NC。 但也有一个选项可以让它保持打开状态。 我们能否将 LM2674和 LM2671与这些悬空引脚进行比较? 请告诉我其他任何差异

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您将它们保持打开状态、则两个器件几乎相同。 谢谢、您可以参考他们的数据表。