This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:PGTH 引脚功能

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864564/tps2663-pgth-pin-function

器件型号:TPS2663

各位专家:

数据表第16页中提供了如下所示的说明。

通过 PGTH 引脚监控输出(负载)电压、该器件可区分实际系统故障和系统瞬态、并相应地控制故障恢复期间的导通延迟。 有效负载电压检测阈值可使用 OUT、PGTH 和 GND 之间的电阻梯网络进行调节。 该方案可确保在系统测试(如电压中断和欠压测试)、EMC 测试(如电气快速瞬变(IEC61000-4-4)和浪涌(IEC61000-4-5)期间快速恢复。

我们将 PGTH 引脚连接到 GND、因为我们不需要 PGOOD 引脚。 查看上述说明、尽管不需要 PGOOD 引脚、但似乎需要具有分压器电阻器的 PGTH 引脚配置。  

您能否确认是否需要 PGTH 引脚配置?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    PGTH 还用于 在 PGTH 电压高于 PGTH 阈值时实现快速瞬态恢复。

    如果输入端发生瞬变、当 PGTH 连接到 GND 时、器件将始终通过 dVdT 控制为输出端加电。  

    如果输入端发生瞬变,则如果 PGTH 引脚连接到 OUT 上的电阻分压器,且 PGTH 电压高于 VPGTH则器 件将在没有 dVdT 控制的情况下立即为输出端加电。 这为输出电容器/负载提供了快速瞬态恢复。

    PGOOD 引脚与快速瞬态恢复配合使用、可为输出电容器快速充电。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lokesh、

    感谢您的回答!

    此致、

    Uchikoshi