各位专家:
数据表第16页中提供了如下所示的说明。
通过 PGTH 引脚监控输出(负载)电压、该器件可区分实际系统故障和系统瞬态、并相应地控制故障恢复期间的导通延迟。 有效负载电压检测阈值可使用 OUT、PGTH 和 GND 之间的电阻梯网络进行调节。 该方案可确保在系统测试(如电压中断和欠压测试)、EMC 测试(如电气快速瞬变(IEC61000-4-4)和浪涌(IEC61000-4-5)期间快速恢复。
我们将 PGTH 引脚连接到 GND、因为我们不需要 PGOOD 引脚。 查看上述说明、尽管不需要 PGOOD 引脚、但似乎需要具有分压器电阻器的 PGTH 引脚配置。
您能否确认是否需要 PGTH 引脚配置?
此致、
Uchikoshi