This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:是否可以通过添加串联电阻器将 HV 引脚范围扩展到1KV?

Guru**** 2538560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864710/ucc28740-is-it-possible-extend-the-hv-pin-range-upto-1kv-by-adding-series-resistors

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC28742

我正在设计输入范围高达1KV 且输出为20W 的反激式 SMPS。 我找不到任何支持该范围的反激式控制器。 那么 、通过添加串联电阻器、是否可以将此控制器的 HV 引脚范围扩展到1KV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshal

    首先、我建议考虑我们的 SSR 反激式控制器 UCC28742。  它与 UCC28740非常相似、不同之处在于它使用电阻器进行启动。  由于没有高压直接施加到该 IC、因此可以直接对其进行调节以支持1kW 输入。

    对于 UCC28740、正确的做法是、如果您钳制 HV 引脚上的电压、则可以将其用于更高的电压输入。  您可以使用一个电阻器、后跟一个齐纳钳位、将 HV 引脚上的电压限制在700V 以下、 或者、如果输入端有堆叠电容器、则可以将 HV 引脚连接到中点、从而使 HV 引脚看到的电压为输入电压的一半。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了

    谢谢!!!