This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 非隔离式开关稳压器解决方案

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, UC2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863009/solution-for-non-isolation-switching-regulator-solution

主题中讨论的其他器件:LM5145UC2572

大家好、

我的客户希望实现 Vin=12V、Vout=-12V、Load=4A 非隔离开关稳压 器解决方案。

是否有任何解决方案可实现这些规格?

谢谢!

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、  

    这可以通过采用反相降压/升压配置的降压控制器来实现、您可以查看 LM5145或类似器件、也可以使用我们的反相控制器 UC2572。  如果您考虑降压控制器、则应创建一个新线程、以便将其定向到合适的工程师。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、  

    您能否展示 LM5145如何 实现规格?

     UC2572能否 达到48W?

    谢谢!

    此致、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    请在标题行中使用 LM5145创建新帖子、然后您的问题将发送给合适的工程师。

    对于 UC2527、驱动器的峰值为0.5A、对我来说似乎微不足道、但您可以使用外部驱动器。  

    谢谢、

    Youhao

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao、

    明白了。

    谢谢!

    此致、

    Jamie