This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:功率二极管正向电压?

Guru**** 1115700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865299/tps61096a-power-diode-forward-voltage

器件型号:TPS61096A

大家好、团队、

是否有关于集成二极管正向压降的任何信息? 希望更好地了解禁用此 IC 时的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julio:

    通常、在0.2A 负载下、压降为0.8V。