This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:紧急 PWM 调光效果不是很好

Guru**** 2390905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863068/tps61165-urgent-pwm-dimming-is-not-working-very-well

器件型号:TPS61165

大家好、

我最近使用 TPS61165开发了一款产品、该器件包含8LEDS、当我 使用3V3在50%占空比下以10kHz 的频率提供直接 PWM 信号(函数发生器)时、通过限制20mA 的最大电流

随后 LED 开始闪烁、我开始将频率或输入电压从 Vin 3V3更改为3V1 、它开始正常工作  

同样、如果我将 VIN 3V3的电压增加到5V、LED 甚至不工作 、即使 我多次重复阅读数据表、我也不明白它的工作原理

您能不能建议我、此器件有任何限制、或者为了理解功能、必须考虑任何其他特定条件

CRTL 引脚电压和频率随各自占空比的变化是否存在两难问题

最后、我得出结论、当我提供1.2V 至3.2V 之间的 CTRL 引脚电压(PWM)时、只有 LED 工作、而不是针对更高的电压完全关闭、这就是我遇到此问题的原因  

我们非常感谢您的任何帮助或想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      根据您的描述、这有点奇怪、PWM 调光频率不应对调光产生太多影响。 但是、我想向您介绍一下输出电压、您能否与我分享您的原理图、我想为您检查一下原理图。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean  

    感谢您的热情帮助、我在原理图中简单地给出了建议的应用图  

    我提供了一个直流、它正常工作、但当我提供来自函数发生器的 PWM 信号时、它会正常工作 当我达到3.2V 以上时、我不理解它应该在3V 至 VIN 范围内正常工作 但在3.2V 持续10kHz 后、它无法正常工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    感谢您的善意建议  

    实际上、我的确切问题不是 PWM 频率、而是 PWM 振幅

    我已经从 NXP 微控制器生成了具有3V3PP 30kHz 的 PWM 信号、然后我在 TPS61165 LED 驱动器 CTRL 引脚中连接了该 PWM 信号、该信号工作正常

    同样、我从 Arduino 生成了5Vpp 30kHz 的 PWM 信号、然后我对 CTRL 引脚执行相同的主体操作、LED 甚至不会打开

    这就是为什么它不能用于5V PWM 信号的确切问题  

    我想知道是否有任何超过3V3的 PWM 电压限制、它将不起作用?

    那么、为什么 TPS61165数据表告诉 PWM 的 CTRL 引脚电压限制为1.2V 至18V  

    任何帮助或建议都将极大地帮助我在项目中取得进展。我目前真的被阻止了

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      您是否观察到了从"CTRL"引脚传输到 TPS61165的 PWM 信号、我想您的 Arduino 可能具有较低的 IO 上拉能力、但连接到 TPS61165时可能会下拉。 很明显、这是由您的 PWM 信号而不是我们的器件引起的。 也可以使用信号发生器来测试 PWM 振幅。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的重播

    实际上、我已经通过从频率为30kHz 且幅值为5V 的函数发生器中生成 PWM 信号进行了测试 、因为 L ED 也未导通

    我不明白为什么数据表中提到它、CTRL 引脚必须在1.2V 至18V 的电压范围内工作、但对于我的应用、它仅在1.2V 至3.3V 的电压范围内工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      对于这种奇怪的现象、我没有更多的公域、是否曾更换过任何芯片或电路板以再次进行测试? 我们从未遇到过这种现象。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复*

    是否有任何评估板可以进行同样的测试、以便查看确切的问题、您能向我推荐一些可以负担得起的降低关税的评估板

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    您能否告诉我、CTRL 引脚上仅针对  PWM 信号的最大振幅是多少  在评估板上进行了测试

    由于我在50%占空比下生成了3.3V PWM 信号10kHz、因此8个 LED 将打开

    但是、当我仅增加 PWM 信号的高水平振幅时 (不是 Vin)大约4.1V,然后8个 LED 关闭

    这不是该组件的良好行为

    请告诉我、在未拉动时、CTRL 引脚上的 PWM 信号最大位数是多少 默认为高电平、因为我尝试使用来自微控制器的 PWM 信号进行调光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

       当我们在实验室中进行测试时、我们需要做的是确保"CTRL"的振幅低于电源电压、通常我们向"CTRL"引脚施加3V/3.3V 电压、或者通过电阻器将"CTRL"引脚上拉至 Vin。

    此致

    肖恩