请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS43060 主题中讨论的其他器件:LM5155
您好!
我从客户那里得到了他们是否可以使用具有以下要求的 TPS4306x 的问题:
输入电压:20-25Vdc、IC 应支持至少40V 的输入电压
2.输出电压:40-60Vdc
输出电流:0.5-0.7A、IC 应支持至少1A 的输出电流
4. 可调节输出电压
我认为 TPS4306x 应该足够了、但我仍然想再次检查、因为有些要求确实在推动发展。 TPS4306x 是否适合这些要求?
谢谢你。