This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:[LM5118]评估板、二极管

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865045/lm5118-lm5118-evaluation-board-diode

器件型号:LM5118

您好技术支持人员

请告诉我为什么 AN-1819 LM5118评估板中使用了双二极管?

请参阅下图中的二极管、例如 D1 (MBRD1035)和 D4 (BV0100C)。

单个二极管是否可以用于此应用?

此致、

Keisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keisuke-San、

    感谢您考虑使用 LM5118。  是的、您可以对这两个位置使用单个二极管。 双二极管不是为双二极管而选择的。  它是为传导的总电流选择的。  通常、我们不会使用两个并联的单独二极管。 这些双二极管基本上是在同一封装中匹配的二极管、因此它们可以几乎均匀地共享总电流。 您不必 使用这些器件、如果满足额定电流、则每个位置的单个二极管都可以正常工作。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi。