This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 微型4.1V 参考电压

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: ATL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864892/tiny-4-1v-volt-ref

主题中讨论的其他器件:ATL431LI

您好!

我想知道您是否可以建议4.1V 的微型电压基准、大多数看起来都很大、即 SOT23。 谢谢!

最棒的

Adam

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您的基准需要多高的精度?

    X2SON 中的 ATL431LI 是否可以工作?

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    该器件看起来正常。  设置为4.1V、单位为4.75-5.5V ps、 您是否看到任何余量问题?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    它取决于您需要多少输出电流。

    您希望驱动多大的负载?

    如果低于7mA、我不会看到任何问题