This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:产品说明书问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862275/bq34110-data-sheet-question

器件型号:BQ34110

大家好 、  

我是否可以提出以下问题:

BQ34110的内部物理地址应为16位格式。 P66 (3.1命令摘要)中提到的特定地址是否?

如果 P64 (2.15通信)中规定了 I2C 的通信格式、但 CMD[7:0]仅为8位地址、该如何操作?

3.in 数据表(2.15通信--快速阅读)。 返回值是指向数据地址指针的值、但如何确定数据指针的特定地址?

在  数据表 P103 (5.3)中给出了工厂校准方法。  I2CWriteWord (0x00、0x002D、100)中的参数分别是什么意思?  0x00/0x002D/100是什么意思?

5.我想知道 TI 是否有任何样片计划可供此 IC 参考。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天我将做一个很好的总结、然后再回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回复!

       为了更轻松地进行交流、请参阅以下翻译:

    谢谢!

    BQ34110内部物理地址应该是16位格式,具体的地址是否为P66页,3.1中Command Summary表述 μ A

    I2C进行通讯时,具体的通讯格式如果按照P64页,2.15Communications中表述,CMD[7:0]仅仅为8位地址,这个应该如何操作

    15Communications中表述quick read方式,返回值是数据地址指针中指向的值,但是如何判定具体的数据指针指向何处地址?μ A

    在P103页,5.3中给出了工厂校准的方式,请问下I2CWriteWord (0x00、0x002D、100)里面的参数分别代表什么意思?

    不知此款IC的是否有范例程序可供参考。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是重复的话题。 我将关闭这个。