This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH12040W:PTH12040W 作为电流源

Guru**** 2523450 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH12040W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865102/pth12040w-pth12040w-as-a-current-source

器件型号:PTH12040W

您好!

正如我在 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/571442/2095667上看到 的、PTH12040W 模块可用作电流源。

这篇文章是关于2011年的旧帖子、但我找不到这些帖子。

如何将此模块用作模拟 consignan 的电流源? 我将提供0.8V/5.5V 范围内的激光二极管。

此致、

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    器件应该能够、我不明白为什么不能、但这是我们在最后没有测试的 因此、我无法为您提供100%的保证。 确保在最终确定设计之前仔细测试。

    考虑到这一点、将 CV 降压转换器用作 CC 降压转换器的最常用方法是在负载和接地之间放置一个电流感应电阻器 Rsense (浮动负载配置)。 然后、将 Rsense 两端的电压反馈回、而不是负载两端的电压。
    我随附了下面的一个示例(原理图)、建议如何将模块连接到用作电流源。

    确保计算正确的 Rsense 值:

    • Iout = Isense
    • Vadj = Vsense
    • Vsense = 0.8V (因此、根据所需的 Iout、可以确定正确的 Rsense 值)
    • Rsense = 0.8V/Iout


    此致、
    Alejandro