This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:随着 FET 温度的上升、放电 FET 意外关闭

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865282/bq76200-discharge-fets-unexpectedly-turned-off-with-rising-fet-temperature

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件: BQ78350

大家好、团队、

我的客户在 其设计中看到 NFET 高侧驱动器 BQ76200存在一些问题。 它们会看到放电 FET 在 FET 温度升高(大约65°C)时意外关闭。 有时、如果负载电流非常高、这会导致 FET 断开。 它们驱动4个 NFET (IRL7472L1TRPBF)、并在加载120A 时发现问题。 在实验的稍后部分、他们可以看到 Vgs 随着温度升高从10.5V 左右下降到8V (然后达到 UVLO)。 客户能够以20A 的负载生成该电流、并向 FET 吹热空气。

Cvddcp 为4.7uF 时的计算结果表明、这对于被驱动的4个 FET 来说已经足够了。  如果需要、我可以发送原理图。

感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    您能否继续发送原理图? 他们的设计中是否也使用了 BQ78350或任何其他具有过热保护功能的器件?

    谢谢、

    Matt