This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:软启动条件

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865084/ucc28061-soft-start-condition

器件型号:UCC28061

您好!

我在尝试了解 UCC28061的软启动状态时感到困惑。 通过 HVSENSE 或 VSENSE 引脚检测到过压情况是否会导致软启动? 根据数据表、在失效防护 OVP 部分中、指出通过这两个独立引脚检测到的过压不会导致软启动。 然而、在软启动部分中、当检测到过压时、Ucc28061将软启动置为有效。 因此、我需要了解软启动的确切条件。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User5889800、您好!

    感谢您关注 UCC28061 Interleave-TM PFC 控制器。

    正确、数据表未明确说明两个 OVP 功能之间的区别及其对软启动的影响。

    "失效防护 OVP"是指 HVSEN 输入感测功能。  它提供了第二条路径、用于在 VSENSE 路径断开时检测 PFC 输出上的过压情况。  HVSEN OVP 检测阈值通常设置为高于 VSENSE 输入上的 OV 阈值。

    通常、VSENSE 输入是输出电压调节的反馈路径、如果条件导致 Vout 上升到高于 VSENSE OV 阈值(6.45V)、则会发出内部 OV 标志、并 设置软启动 S-R 锁存器以触发 COMP 信号放电。  这有效地促进了软启动。  这 可以在图27 (数据表第20页)及其正下方的文本中看到。 通常、VSENSE OVP 将在 Vout 上升到更高水平以达到 HVSEN OVP 阈值之前触发。

    但是、如果 VSENSE 路径损坏(以 某种方式断开或钳位)、 则反馈丢失、VSENSE 无法检测到 Vout 上升。   在这里、通过 HVSEN 的第2个 OVP 充当"失效防护"检测、以便在触发 HVSEN OVP 时直接关闭输出驱动器。  这可以在 第9页的方框图中看到、 HVSEN 比较 器发出"HVSENOV"信号、该信号直接向栅极驱动器发出"STOPA 和 STOPB 信号"。  由于没有返回 COMP 引脚的路径、因此当 Vout 降至 HVSEN OV 阈值以下且 STOPx 信号被消除时、也不会进行软启动。  第18页底部的"失效防护 OVP"一段对此进行了部分讨论、但不够清晰。  

    因此、 VSENSE OV 响应会导致软启动(前提是 VSENSE 路径完好无损)、而 HVSEN OV 响应在关断后不会生成软启动。  

    我希望这能消除混乱。

    此致、
    Ulrich