This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:逻辑控制 GPO 以某种方式失败

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865285/ucd90160-logic-controlled-gpo-failed-somehow

器件型号:UCD90160

大家好、

 逻辑控制 GPO 是否有任何序列或时序限制? 或其他限制?

我们发现、当满足所有输入信号时、GPO 可能无法变为活动状态、 但可以通过更改输出模式(有源驱动器/漏极开路)甚至将延迟时间从20ms 更改为0ms 来更改 GPO 状态(所有输入信号的 GPO 状态变化都是稳定的直流)

并非所有电路板都显示相同的内容、有些电路板可能很容易发现此问题、而另一些电路板则不会。

这是 GUI 中的设置(PCD_SLP_S3_R_N 已经被设置为低电平有效)

这是上面所有输入信号的波形

这是 GPO (CH1)失败时的波形

这是具有预期 GPO 的波形(我们可以通过交流电源周期获得良好的 GPO 波形)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请共享您的项目文件、以便我们可以对其进行审阅。

    此致

    Yihe