This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:bq40Z50-R2如何读取 PACK 引脚电压。

Guru**** 2529840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865208/bq40z50-r2-bq40z50-r2-how-to-read-pack-pin-voltage

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

bqStudio 显示了 BAT 引脚电压和 PACK 引脚电压。 当 CHG 和 DCHG FET 导通时、它们通常略有不同。  当 CHG 和 DCHG FET 关断时、BAT 引脚电压显示为预期值0。  我的问题是:如何读取 PACK 引脚电压?  在制造访问命令列表或 SBS 命令列表中找不到 PACK 引脚。 每个电池电压(0x3C-3F)和电池电压(0x09)之和(也是 BAT 引脚电压)有命令。  

我看不到通过 bq40Z50-R2技术参考手册修订版 B 中记录的 SBS 命令读取 PACK 引脚电压的方法 。这是如何实现的?  bqStudio 是如何实现的?

谢谢、

BERT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    请参阅 TRM 的第117页。 它从 DA 状态1获取。