This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060:TPS54060和 TPS54060A 之间有何差异

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54060A, TPS54060
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864509/tps54060-what-is-the-diffenence-between-tps54060-and-tps54060a

器件型号:TPS54060

您好!

现在、我对 TPS54060有疑问。以前 、我的直流/直流电路中使用的是 TPS54060A。

电路工作正常。当我用 TPS54060替换 TPS54060A 并增加负载时、

输出电压急剧下降、我想知道 TPS54060和 TPS54060A 之间的差异。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将必须检查它们之间的差异。

    您能否提供有关您的应用和您看到的内容的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我的注释、这两者之间的主要区别是:

    1) 1) A 版本上的 ESD 额定值更好

    2) 2) A 版本上的 EN 阈值更严格

    您可以向下滚动到数据表、并在电气特性表中找到相关信息。

    谢谢

    -Arief