This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M:50°C 时无输出

Guru**** 2797555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2217, UA78M, UA78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865230/ua78m-no-output-in---50-c

器件型号:UA78M
主题中讨论的其他器件:TLV2217UA78

大家好、

  1. UA78M33C 用于两个主板。

  2. 将两个主板置于- 50°C 并持续5分钟后、它会通电。 两个 UA78M33C 都有输入、但没有输出。 当它逐渐加热至-15°C 时,它有3.3V 输出。

  3. 将 UA78M33C 替换为 TLV2217-33在这两块电路板中,两块电路板的输出通常为-50°C。

  4. 您能否分析一下为什么会发生这种情况?

    UA78M33C 和 TLV2217-33之间有何区别?

此致

黄威斯利

wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    UA78M 的建议工作温度范围为-40至125C。 我怀疑在-40C 以下、带隙基准电路在启动时出现问题。 TLV2217是一款更新的器件(1992年与1976年发布的 UA78相比)、因此它可能具有更可靠的带隙电路、但其数据表仅建议在低至0C 的温度下运行。  

    我们的下一代线性稳压器 TLV767 的稳健性更高。  

    我希望这能回答你的问题。