This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:所有温度和工艺变化的上升时间变化

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864077/tps22976-rise-time-variation-over-all-temp-and-process-variations

器件型号:TPS22976

您好!

 

TPS22976数据表表表4显示了典型的上升时间值。

我的客户想知道在考虑了所有温度范围和器件工艺变化后、大约+/-会有多少变化。

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    我们仅提供典型的计时规格、因为计时取决于 CT 引脚、输入电压和用例的负载条件。 典型时间是温度变化和工艺变化的典型考虑因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您的回答。

     

    我的客户想知道在考虑所有温度范围工艺变化后、大约+/-会有多少变化、尤其是在以下两种情况下。

     

    案例1

    3.3V、μF = 0.1 μ F、CIN = 1 μ F、RL =μF Ω μ F、CT_1000pF

     

    案例#2

    3.3V、μF = 0.1 μ F、CIN = 1 μ F、RL =μF Ω μ F、CT_10000pF

     

    您能否估计每种情况的变化百分比、请看?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    我假设3.3V 是输入电压。 在这种情况下、偏置电压是多少? 偏置电压会影响计时特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas

     

    我的客户正在连接 VIN 和 VBIAS。

    因此、VIN = VBIAS = 3.3V。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    我们可以运行一些仿真并获取数据。

    该时序数据不能用作保证数据、而只能用作设计参考。

    遗憾的是、运行这些仿真可能需要一些时间、因此我将在下周初或之前向您提供数据。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    您可以直接通过 s-dmello@ti.com 向我发送电子邮件吗? 我更愿意将此支持从 E2E 发送到电子邮件。