请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2372 主题中讨论的其他器件:TPS2373、 、UCC2897A
你(们)好,先生
TPS2372和 TPS2373的主要区别是什么?
此外、您是否有 好的解决方案建议来隔离 直流/直流转换器、以便与 TPS2372和 TPS2373配合使用?(54V/90W 至12V)
Eric
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Eric:
感谢您的提问。
这些器件的主要区别在于 TPS2372面向非隔离式解决方案、而 TPS2373面向隔离式解决方案。 如果您对隔离式 IEEE802.3 bt 设计感兴趣、建议使用 TPS2373。 对于要与 TPS2373搭配使用以实现隔离式4类功率级别的直流/直流、建议使用 UCC2897A。
如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!
此致、
Brett Colteaux