This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:找不到如何计算支持组件值

Guru**** 2562050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865090/bq77915-cannot-find-how-to-calculate-supporting-component-values

器件型号:BQ77915

你(们)好。

我是一个大问题。 我设计了原理图和所有内容、但我很难找到如何计算支持组件所需的值、例如 Rin、Rocd Cin 等 我在数据表中只看到设计示例、并且一直在努力搜索至少2小时。 也许我只是愚蠢、有人能不能给我指正确的方向?

谢谢!!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    为了帮助您、我将需要有关您的应用的更多信息。 您需要哪些特定组件的帮助?

    Rin 控制电池平衡电流、控制电池平衡的速率。 对于低于50mA 的电池平衡电流、我们建议使用器件的内部电池平衡功能。 对于高于50mA 的电流、我们建议使用外部电池平衡 FET。 我在电气特性表中添加了一个片段、其中显示了我们针对每种情况推荐的值。 如果需要、可以针对更多/更少的电流调整该值。

    Rocd 确定 OCD 保护的延迟。 有关值、请参阅此图表(也来自数据表)。