This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:辅助电压高于35V

Guru**** 2389500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864700/ucc28730-auxiliary-voltage-above-35v

器件型号:UCC28730

大家好、我们基于 UCC28730开发了一个用于5V/1A 的电路板、一切看起来都正常、但一旦我们测量辅助电压、我们就注意到它是37V~38V、我们将使用为 该芯片制造的 Wurth 7508110151变压器。 如果需要、我可以发送原理图、但不能在论坛上发送。

此致、Drauzio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drauzio

    首先、我们建议您使用 UCC28730 Excel 设计计算器 http://www.ti.com/lit/zip/sluc579 来验证您的设计中是否没有可能导致这种不良行为的错误。  我建议重点关注变压器设计部分、以确保 Wurth 7508110151满足您的要求、并且 VS 引脚旁边的电阻分压器值正确。  另外、请确保 VS 引脚上的电容不超过4pF、因为这会使正常运行失真。

    请注意 、Wurth 7508110151专为特定设计而设计、可能不适用于所有采用 UCC28730的设计。  UCC287xx PSR/SSR 反激式系列的不同版本具有不同的最佳变压器、因为 DMAGCC 常数因器件而异、这会影响理想的匝数比。

    我还建议您查看此调试应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slua783/slua783.pdf 、以帮助您使用我们的 UCC287xx PSR 控制器进行设计。

    此致、

    Eric