This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2421-1:TPS2421-1的并联连接

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2421-1, TPS25982, TPS259827LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864763/tps2421-1-parallel-connection-of-tps2421-1

器件型号:TPS2421-1
主题中讨论的其他器件: TPS25982TPS259827LEVM

你好。

我 在设计中使用 TPS2421-1。

这是我的原理图

我  kΩ RSET = 40k Ω

使用该电阻器时、对于单芯片连接和、LIMIT_TYP 大约为5.5A

对于并行模式连接、电流为11A。  

当我测量电路板中的电流时、我具有用于单芯片连接的5.6A 和

并行模式连接的值相同。 我不明白为什么。

愉快地告诉我:  

1) 1) 能否使用两个芯片 TPS2421-1的并联连接来增加电流限制?

2) 2)我的错在哪里?

3) 3)我不明白为什么您建议使用1%的 RSET 精度、但在这段 时间内、电流限制从(4.6到6.3) A [RSET = 49.9 μ kΩ]?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    对于此器件架构、您必须使用单独的 RSET 电阻器。 请尝试这样做。

    您能告诉我您的应用详细信息吗?

    我建议根据您的系统规格使用 TPS25982。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    我尝试使用单独的 RSET 电阻器、我的器件 开始正常工作。

    我们将在最短时间内购买 TPS259827LEVM:TPS259827L 电子保险丝评估模块并试用此芯片。

    非常感谢您的帮助。