This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:SS 引脚上的电容值是否有任何限制?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864489/lm5021-is-there-any-limitation-for-cap-value-on-ss-pin

器件型号:LM5021

大家好、团队成员。

问题1.

客户可以使用 SS 引脚上的电容值是否有任何最大值?

问题2.

对于禁用跳过周期、客户只需在 CS 引脚上"具有125mV"就可以做什么? 客户还需要关心其他事项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masa-San

    下面是您的问题的答案

    Q1:SS 引脚上没有设置电容的最大值

    Q2:正确、要禁用跳频周期、您只需将失调电压设置为至少125mV、如 LM5021数据表中的图12 (第15页)所示。

    此致、

    Eric