请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 我们将 TPS2121用作12V 电源和6V 电源之间的电源路径开关。 当电压为12V 时、它应该提供12V 的输出、这是它所做的。 但是、当12V 电源变为0时、输出应切换到6V、这在我们的情况下不会发生。
该电路如下所示-
是否有人可以帮助并告诉您可能发生了什么错误?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ashish、您好!
引脚8和引脚1是 VOUT 引脚。 这些是相同的节点。 "它们未连接在一起"是什么意思?
我注意到两件事:
OV2上的电压为1V。 这非常接近可触发 OV 保护的阈值。 6V 电压轨上的噪声可能会使 OV 跳闸。
2.您的电流限制极低。 在快速切换期间、由于容性负载、可能会出现电流尖峰、从而导致电流限制跳闸。 我建议使用更大的电流限制。
如果错误仍然存在、请共享 IN1、IN2、VOUT 和 IOUT 的范围。