This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22005:LMZ22005 -自相矛盾的建议回流焊曲线

Guru**** 2506045 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ22005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862173/lmz22005-lmz22005---contradictory-recommended-reflow-profiles

器件型号:LMZ22005

您好!

我们一直在仔细研究 LMZ22005的回流焊曲线要求、并担心这可能很难实现。 但我们也不确定如何同时解读器件的数据表和参考应用手册。

 

数据表引用了 snaa214b 应用手册(最近日期为2016年),其中包含 LMZ2*模块所使用的 NDW 封装的回流焊曲线信息。 我们的澳电告诉我,这些要求完全符合一般的标准,我们可以直接达到这些标准。

下面是 snaa214b 中的回流焊曲线信息:

 

但是、数据表本身(日期为2014年)具有非常不同的回流焊曲线、总时间非常长、超过7分钟。 这与我们设计中的敏感组件(如处理器和存储器器件)完全不兼容。

以下是 LMZ22005数据表中的回流焊曲线:

 

 

这些器件的建议配置文件是什么? 它们是否真的需要如此长的回流过程? 这将使其不适合用于大量设计。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好、我正在咨询有关此器件的焊接/SMT 专家和可靠性专家、以便为您澄清这方面的问题。 我将在星期四之前回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    请遵循 snaa214应用手册中的回流焊指南。 LMZ22005数据表中的图56和表2不正确、将被删除。

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    非常感谢。 并为您之前未看到您的回复而道歉。

    此致、

    Jonathan