请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ22005 您好!
我们一直在仔细研究 LMZ22005的回流焊曲线要求、并担心这可能很难实现。 但我们也不确定如何同时解读器件的数据表和参考应用手册。
数据表引用了 snaa214b 应用手册(最近日期为2016年),其中包含 LMZ2*模块所使用的 NDW 封装的回流焊曲线信息。 我们的澳电告诉我,这些要求完全符合一般的标准,我们可以直接达到这些标准。
下面是 snaa214b 中的回流焊曲线信息:
这些器件的建议配置文件是什么? 它们是否真的需要如此长的回流过程? 这将使其不适合用于大量设计。
谢谢、
Jonathan