This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006:支持高达60V 电压的转换器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308, LMR36006, LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865039/lmr36006-converter-that-supports-up-to-60v

器件型号:LMR36006
主题中讨论的其他器件:TPS54308LMR16006

大家好、

对用于 BBU 应用的 TPS54308感兴趣的客户。

另一种需求要求输入电压达到60V。

我们想检查是否有与 TPS54308相似的 TI 器件、它们的电压高达60V

-控制= CCM 降压转换器(Flybuck)

6引脚封装

-60V 输入

-输出电流< 500mA

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    LMR36006可满足电压、电流和控制要求、但不能满足6引脚封装。

    我们有6引脚器件 LMR16006电压高达60V、但无法支持 Fly-Buck。

    LMR36006似乎更适合您的客户。

    此致

    邢和