This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电子保险丝

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5068

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864869/efuse

主题中讨论的其他器件:LM5068

我想使用一个负电压为-12V @2A 的电子保险丝、您能为我提供一个解决方案吗?

谢谢你

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Irene、

    感谢您的支持!

    我们没有适用于-ve 电源轨的电子保险丝。 请将 LM5068与外部 MOSFET 配合使用。

    您能否分享您的应用用例和最终产品详细信息?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rakesh 的建议。

    BR

    艾琳