This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:BQ20Z655-R1 LG Hg2化学 ID

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864997/bq20z655-r1-bq20z655-r1-lg-hg2-chemistry-id

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他部件:BQEVSW、GPCCHEM

您好!

我想开始电池组的学习周期。 但 bqEVSW -适用于 bq20z655-R1的评估软件中没有 LG Hg2 chem ID。 您能不能发送 LG Hg2化学 ID 吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       请首先从 TI 网站安装 bqEVSW 的最新化学更新程序

       http://www.ti.com/lit/zip/sluc261

       请尝试在 bqEVSW 的化学更新程序选项卡中找到相应的化学 ID 以及电池的型号名称。

       如果您在软件中找不到匹配的型号名称、请执行匹配 ID 测试以从现有 ID 中找到最匹配的 ID

        通过  使用 GPCCHEM 关键字搜索 TI 网站、您可以找到有关如何执行测试以及如何获取结果的步骤

       如果您仍然无法在现有 ID 中找到匹配的 ID、则需要联系 TI 当地销售人员或 FAE、以将电池提交给 TI 进行电池特性测试。