This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:具有负载断开功能的 LED 应用

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864207/tps61040-led-application-with-load-disconnect

器件型号:TPS61040
主题中讨论的其他器件: TPS61165

你好

TPS61040是否可以支持具有图17电路中所示负载断开功能的 LED 应用?  我通过 TINA 对其进行仿真、但它失败了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

    您能否详细解释失败结果并发布仿真波形结果? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    按如下方式进行仿真,Vout=VIN, 无 SW 开关,无升压电压,电流也为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    有什么意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

    您能否上传您的 TINA 仿真文件以便我能够根据您的模型进行调试? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    供参考

    e2e.ti.com/.../TPS61040.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    是否有更新?

    实际上、我的客户使用的 TPS61165是指该电路、在真正的调试中、LED 也不会点亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

     仿真 原理图中 R3下的接地 端与 R3断开连接。 正确连接后、可以运行仿真。 请尝试一下。