This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601和 BQ25601D 之间的差异

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862681/bq25601-the-difference-between-bq25601-and-bq25601d

器件型号:BQ25601

你(们)好

- BQ25601和 BQ25601D 之间有何区别? 特别是、我想了解引脚、寄存器等的差异。

-通电后、他们发现 REG0B [6:3]为 0010、但 根据数据表、默认值应为0111。 您能对这种行为发表什么意见吗?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    601引脚3 =/PG 开漏、而601D 引脚3 = USB D-线路

    601引脚2 = PSEL 高阻抗 Z 输入、而601D 引脚2 = USB D+线路。

    除了601D REG08 VBUS_STAT 根据 D+/D-检测报告更多详细信息外、寄存器是相同的。

    D 和 D+是如何连接的?  什么输入电流限制由 D+/D-决定?

    关于 REG0Bb[6:3]、他们应该报告您具有的 IC、其中0111为601D、0010为601。  您的客户是否看到 REG0B 中601D 封装标签报告为601的 IC?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈、因此我认为这个问题已经解决。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、感谢您的支持!

    此致、

    北井高桥