请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25601 你(们)好
- BQ25601和 BQ25601D 之间有何区别? 特别是、我想了解引脚、寄存器等的差异。
-通电后、他们发现 REG0B [6:3]为 0010、但 根据数据表、默认值应为0111。 您能对这种行为发表什么意见吗?
此致、
北井高桥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Takahashi-San、
601引脚3 =/PG 开漏、而601D 引脚3 = USB D-线路
601引脚2 = PSEL 高阻抗 Z 输入、而601D 引脚2 = USB D+线路。
除了601D REG08 VBUS_STAT 根据 D+/D-检测报告更多详细信息外、寄存器是相同的。
D 和 D+是如何连接的? 什么输入电流限制由 D+/D-决定?
关于 REG0Bb[6:3]、他们应该报告您具有的 IC、其中0111为601D、0010为601。 您的客户是否看到 REG0B 中601D 封装标签报告为601的 IC?
此致、
Jeff