This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1EVM:输入电压范围

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1EVM, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864684/lm5164-q1evm-input-voltage-range

器件型号:LM5164-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: LM5164

您好!

我目前正在读取 LM5164-Q1EVM 数据表、我看到输入电压范围 Vin 为15V 至100V。

但是、考虑到您的组件选择、LM5164应在输入电压低至6V 时开始工作。

被设计成 Vout 在 Vin<12V 时跟随 Vin。 对于12V 到15V 之间的输入电压,该怎么办?

为什么数据表显示最小输入电压为15V 而不是6V?

提前感谢您的回复、

祝你度过美好的一天!

Aubin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 EVM 的输出电压设置为12V。  这意味着输入电压必须大于12Vin 才能正确调节。

    这就是为什么将此 EVM 的最小输入电压规定为15Vin 的原因。  输入电压低于12V 输出的情况下的输出  

    将尝试跟随输入电压、而不是小压降。  当输入电压接近编程的12V 输出电压以及较小的余量时、

    输出将开始调节。  所需的余量将取决于负载电流。  输入电压介于12Vin 和15Vin 之间

    调节、具体取决于负载电流。  超过15V 输入电压时、输出将正常调节为12V 输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答 Frank De Stasi。

    对于我的应用、我希望使用 LM5164通过12V、24V 或80V 电池(汽车、卡车...)为我的12V 系统供电。

    然后、我想知道 LM5164在由12V 电池供电时的行为(实际上、汽车电池的最低电压为12.6V)。

    我想我会购买一个评估板并在其上运行一些测试。

    再次感谢您的回答、

    祝你度过美好的一天!