This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:[LM5118]软启动设置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863891/lm5118-lm5118-soft-start-setting

器件型号:LM5118

你好

我对 LM5118中的软启动趋稳有疑问。

LM5118输出侧有一个大容量电容器(超过2mF)、用于保护压降电压。

在这种情况下、您能否告诉我在 LM5118中可以设置软启动多长时间?

软启动是否可以设置为100ms?

此致、

Keisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keisuke、

    感谢您关注 LM5118。  如果要将 SS 时间设置为100ms、计算得出的 CSS 为760nF:

     Css = 10.5uA x 100ms /(1.23V +0.15V)

    其中0.15V 是 SS 到 FB 的偏移电压。

    您还需要通过选择合适的感应电阻器来确保电路不会达到峰值电流限制、否则时间可能会更长。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Youhao

    感谢你的答复。

    我知道软启动可以设置100ms。

    此致、

    Keisuke