This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565201:关于 TPS565201使能引脚。

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864989/tps565201-about-tps565201-enable-pin

器件型号:TPS565201
这是有关 TPS565201 EN 引脚的问题。

数据表中未描述 VIN 和 EN 输入电压之间的差异。

您是否担心将 VIN 直接连接到 ENPIN?

是否最好通过一个大约10kΩ Ω 的电阻器? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议在 Vin 和 EN 引脚之间连接10k Ω 电阻器。

    BRS、

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edwin-san

    感谢您的支持!