This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:电流折返

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864038/tps25940-current-foldback

器件型号:TPS25940

大家好、

是否有任何具有电流折返响应或类似功能的 TI 电子保险丝?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    感谢您的支持!

    您是指 电流限制随系统温度折返 还是  在故障模式(过载/短路)下折返电流? 对于此应用、相对于恒定稳压电流、有什么具体优势?

    请告诉我,以便我们可以提出一个简单的变通办法,以适应需要。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    后者是故障模式期间的折返。 我将询问我的客户对此功能的需求是什么。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     好的、Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    它将连接到电机、因此我们希望电机在故障情况下减速、而不是停止和启动。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    我们的大多数器件在故障模式下保持稳定的电流、直到它们由于功率应力而热关断。

    TPS259241在电流限制模式下具有热折返(2-12%)电流。 请参阅 数据表中的图36并检查其是否适用。

    BR、Rakesh