请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54308 大家好、
对用于 BBU 应用的 TPS54308感兴趣的客户。
另一种需求要求输入电压达到60V。
我们想检查是否有与 TPS54308相似的 TI 器件、它们的电压高达60V
-控制= CCM 降压转换器(Flybuck)
6引脚封装
-60V 输入
-输出电流< 500mA
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.