This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:如何设置 UVLO 引脚

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864933/tps2660-how-to-set-uvlo-pin

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件:TPS2663

您好!

我想使用输入电压为5V 的 TPS 2660和 TPS 2663。

如何设置 UVLO 引脚?

此致

任中山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好!

    如果输入电压为5V、则器件的内部 POR 可用作 UVLO。 要将内部 POR 用作 TPS2660和 TPS2663器件的 UVLO、请将 UVLO 连接到 IN 引脚。