This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2111:TPS2111的应用

Guru**** 2811065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863037/tps2111-application-of-tps2111

器件型号:TPS2111

您好!

应用如下所示。

1。PIM_3V3 连接到 IN2、3V3_STBY 连接到 IN2、D2连接到 GND、D1连接到3V3_STBY_PG。 如果 3V3_STBY_PG 为高电平、则 Vo=P3V3_STBY、否则 Vo=PIM_3V3、对吧?

2.从数据表中可以看出、在振幅期间、它们是一些 Daley、为了防止 IN1 IN2导通、我认为它们应该是一个较小的时隙、两个 MOS 被关闭、所以在此期间、只有内部的电容器提供电源? 如果负载需要大电流、这些是否会带来风险? 你有什么建议吗?

谢谢你。

Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penn、

    1.我不知道你是如何设置的。 该器件具有 D0和 D1引脚。 请确认这些引脚的状态。

    2.我们强烈建议添加足够的输出电容、以确保负载在切换期间保持受电状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    非常感谢。