This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65295:结温(Tj )估算

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864665/tps65295-junction-temperature-tj-estimation

器件型号:TPS65295


你好

我将使用 TPS65295RJER。

在电路板上安装组件之前、我们将尝试根据数据表中所述的 Theta Ja 设置的 Tj 温度估算值。 但是、TPS65295RJER 具有多个内置电源(VDDQ、VPP、VTT、VTTREF)、因此不清楚如何计算。

请问 如何计算?

*在我的系统中、不会使用 VTTREF。

我们非常感谢您的任何建议。

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、根据数据表和 TA 中的效率数据、您只能使用 VDDQ/VPP/VTT 功率损耗来评估它。 但通常精度不是很高、因此最好的方法是应用一个 EVM 进行一些测试。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以测试以下文件中的 Tcase 和公式8以获取 Tj

    http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    裕昌