This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:TPS61230A 输出电压变化

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864563/tps61230a-tps61230a-output-voltage-varying

器件型号:TPS61230A

你好

我对电路设计非常陌生。 我选择了 TPS61230A 集、以输出4V1A、锂离子电池为2.5V-3.5V!

完成所有设计并现在测试 PCB、将其连接到电源后、输出电压会随输入电压的变化而变化(但应将其固定在4V、 因为输入介于2.5和4.5V 之间)

问题可能出在哪里?

下面是我的 Booster 原理图和插图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xhaseem、

    布局不好。 高寄生电感和电阻将导致不稳定和 VOUT 不准确。

    对于直流/直流转换器电源线迹、对主电流线迹使用宽而短的线迹。  

    下面是数据表第18页中显示的建议布局。 请遵循布局建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我最终得到了稳定的输出电压、问题是三个电容器的电流为20uF、而不是建议的22uF。

    此外、为了获得4V2A 输出、我只能获得最大1A 的电流、但数据表显示最大2.4A

    这是否也是窄电源布线的结果?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xhaseem、

    原因可能是电源走线较窄。  

    您下次可以在 E2E 上分享布局以供审核、然后再发送至制造商。