This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:外部电感确认

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863965/tps61170-outside-inductance-confirmation

器件型号:TPS61170

大家好、团队、

关于 TPS61170、我 想请您对线圈进行澄清。
根据我们的要求:
输入电压:6V - 12V
输出电压:大约14V、Iout=140mA。

根据计算结果,电感应值应该大约为47uH,但在具有此值的 Excel 电子表格中,我得到以下建议:“电感超出测试范围。 负责确认控制环路稳定性的用户”。
那么、我想问您、它实际上意味着什么、我仍然可以使用文件中建议的稳定性计算值47uH、或者最好减小线圈的值?
请告诉我您的想法。
此致、
Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    较大的电感将形成右下半平面零点、右半平面零点频率较低、这更有可能导致稳定性问题。

    在您的应用中、22uH 电感器就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    至于电感、我还可以使用22uH、这意味着我将具有更大的纹波电流、即使它增加了一些缺点、但这比具有低稳定性裕度更好。

    谢谢、此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    因为您的电流不大。 因此、较高的电感器电流纹波是可以的! 事实上、在低电流应用中、我们通常选择更高的电感器纹波电流比、这 远高于20%- 40%、 因此即使是50%- 100%的纹波电流也是可以的。

    因此您无需担心纹波。 输出电容器有助于滤除输出电压纹波。